This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 视频问题:开发 SAR 基准输入模型

Guru**** 2952500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286485/question-on-video-developing-the-sar-reference-input-model

主题中讨论的其他器件:OPA320

您好!

我一直在观看视频系列、并对 SAR 基准输入模型视频有疑问。  

https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

从这段视频中、我已经开发了 F28388D MCU 的模型、但对结果不确定。  

下面显示了该视频的屏幕截图。 它表示如果错误读取为0、则一切正常。  

VrefError 对应于 Vref 误差。 我可以看到、当开关闭合时、Vref 正在充电、但并未一直充电到最终值。 当开关断开时、Vref 将跳升至其预期值、从而使其错误接近于零、如视频所示。 不过、幻灯片中节点 CREF 上采样的电压(下面的 VchError)比预期值低-80mV。 该视频没有提及什么 CREF 应该是在 Vref。 测量值是否具有-80mV 的误差?

谢谢。  

珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    是的、在满量程输入时、由于这是基准采样电容器上的最终误差电压、误差将大约为80mV。  通常情况下、基准输入引脚上的外部电容将保持电压电平、不会像您的仿真结果显示的那样发生跳变。  我猜、电压的立即跳跃是由于外部基准电容太小导致的、但也可能是由您使用的特定基准导致的。

    请分享您的仿真文件、我可以提供更详细的答案。  处于基准采集阶段末尾的内部基准采样电容器应该在稳态基准电压的1LSB 以内。  如果使用2.5V 基准和12b 单端配置、则1LSB=2.5/2^12=610uV。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在16位应用程序中使用它。 我没有保存这个特定文件、但会附加一个 显示相同特征的文件。 我获取了 F28388 MCU 数据表中的值。

     e2e.ti.com/.../F2838x_5F00_Ext_5F00_16BSE_5F00_Motor_5F00_opa2320_5F00_refdriver_5F00_80mV.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    附件是更新的仿真文件。  

    e2e.ti.com/.../F2838x_5F00_Ext_5F00_16BSE_5F00_Motor_5F00_opa2320_5F00_refdriver_5F00_80mV_5F00_rev1.TSC

    我注意到、开关电阻太高、内部基准采样电容器无法稳定。  您可以通过使用理想的2.5V 电源(无 OPA320缓冲器)驱动基准输入电路来对此进行仿真。  通常情况下、基准电容是您已经考虑过的输入采样电容的1/4。  然而、由于转换过程的运行频率远远高于总体采样率(配置中的50MHz)、针对基准输入的内部开关尺寸将增加以减少总体电阻值。  否则、器件将无法支持所需的分辨率和最大吞吐率。  作为估算值、我假设开关电阻也是输入开关电阻的1/4。

    下面是开关电阻设置为106.25Ohm 且基准电容设置为8.125pF 时的结果。  在这个情况下、总误差为12.8uV、大约为1/3LSB。  通常您希望基准压降不高于1LSB、因此如果这些值正确、这应该运转良好。

    此致、
    基思