This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:关于 ADS1115IRUGR 的裸片标记

Guru**** 2531040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287503/ads1115-about-die-marking-of-ads1115irugr

器件型号:ADS1115

您好、专家!

是否可以知道此 PN:ADS1115IRUGR 的裸片标识?

由于我们发现 样本之间存在不同的裸片标记、  

一个示例是"TI 2016""ADS1115"

 "TI 2008"和"ICO5231"是一个样片

哪一个是正确的???

需要你的紧急和伟大的支持! 非常感谢!

此致、

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您能否发送图片或者还能在器件上键入封装标记?

    谢谢。

    列维德弗里斯