This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:输入通道的共模电压范围

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287758/ads131b04-q1-common-mode-voltage-range-of-input-channels

器件型号:ADS131B04-Q1

您好!

在我们的应用中、我们希望使用电阻分压器测量电池组电压(0V - 500V)、并使用 AMC1311B (隔离放大器)。 AMC1311B 向 ADC 输入通道提供差分输出、但共模输出电压约为1.44V。 ADS131B04-Q1的数据表中未给出共模电压范围。 我们想知道 ADC 按指定要求执行的输入通道的 CM 电压范围是多少。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您关注我们的 ADS131B04-Q1。

    ADS131B04-Q1在"建议运行条件"表中指定了每个模拟输入的绝对输入电压范围。
    当增益=1时、正负模拟输入都需要小于(AVDD - 1.2V)。 这意味着、如果您使用3.3V 电源、则各个输入端的电压需要小于2.1V。
    另一个限制是正负模拟输入之间的差分输入电压、当使用增益=1时、该电压限制为1.2V。

    这意味着您可以使用 AMC1311B 来测量高达1.2V 的输入信号。 AMC1311B 具有1.2V 输入信号的输出信号为1.44V + 0.6V = 2.04V 和1.44V - 0.6V = 0.84V。 这可以使用 ADS131B04-Q1进行测量。

    此致、
    约阿希姆·武尔克