This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:放置在时钟缓冲器上的源端接电阻器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287212/ads131m08-the-source-termination-resistor-placed-at-the-clock-buffer

器件型号:ADS131M08

大家好、

对于 置于时钟缓冲器的源端接电阻器、您有什么具体的值建议或参考设计吗?

谢谢!

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

     下图中所示的源端接技术通常用于吸收反射、限制压摆率和防止阻抗等于传输线阻抗(通常为50Ω(Zo))时出现振铃。 以下示例显示了源驱动器的39Ω 输出阻抗、因此需要将近似的10Ω 电阻器(Rt)与驱动器的输出阻抗串联。 您可能必须首先检查计划使用的振荡器的输出阻抗、然后选择合适的端接电阻值。 ADS131M08 EVM 可能是一个不错的参考、您可以 在此处查看 ADS131M08EVM 用户指南中的原理图。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale!

    此致,

    常春藤