This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:设置问题和脚本问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287435/ads124s08evm-setup-questions-and-script-issues

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

大家好、TI 论坛。  

我正在尝试设置上述器件、以测试此 A/D 是否是我公司需要的东西。 我想使用评估板来测量4引脚 RTD、并说 RTD (嗯、十进制电箱仿真器)是根据用户指南进行连接的。 我的下一个尝试是尝试运行4引脚 RTD 预定义脚本、但那会引起问题。 我已经将运行的脚本附加到这篇文章中。 每当我运行它,命令行说"无法识别的命令:暂停",然后"客户端走了",此时我似乎不能做任何其他事情。 如果我尝试重置然后重新运行脚本、则不会发生任何情况、如果我单步执行、程序的运行方式与单步执行的方式相同、但实际上没有任何变化。  

我已尝试使用寄存器映射手动发送所有寄存器写入、这似乎有效、但我不知道如何以这种方式发送启动命令。 如果有人能帮助我说我做错了什么,我会很感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cassius Peter:

    我不确定您收到 pash 命令问题的原因、我在 EVM 上运行了此脚本、没有问题。 PAUSE 命令会产生一个弹出框、在继续之前必须确认该弹出框

    但是、您应该能够手动选择寄存器设置、并使用数据分析工具获取和可视化数据。 您可以通过点击下面第一张图片中的图标来访问此工具。 然后、数据分析工具会在单独的窗口中弹出、如第二幅图像所示。 "collect data"按钮用于收集数据、如其名称所示。 不过、在采集数据之前、请确保设置正确的样本数。 如图所示、默认值为2048个样本、而默认数据速率为20SPS。 完成此过程需要大于100秒、因此您应该在点击"collect data"(收集数据)按钮之前考虑减少样本数或提高数据速率

    数据收集过程完成后、您将在一个类似于第三个图像中所示的窗口中看到结果(我没有任何东西连接到 EVM、因此形成了一条直线的数据)。

    ADS124S08专为测量包括 RTD 在内的温度传感器而设计、因此该器件应该非常适合您的应用

    -Bryan