This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336-Q1:AMC1336-Q1的削波问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288349/amc1336-q1-clipping-question-on-amc1336-q1

器件型号:AMC1336-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1336

我正在查看 AMC1336的应用、我发现在正常运行时、AINP 和 AINN 之间的差动输入电压会保持在+/-1V 范围内。 但是、在偏移期间(运行数千小时-占器件使用寿命的很大一部分)、AINP 和 AINN 差分电压可能高达+/-2.5V。

如果 数据表中显示的模拟输入电压的绝对最大额定值、AMC1336是否可以在长时间的"削波"下工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubert:

    是的、AMC1336可在这些条件下运行、而不会损坏器件。 削波电压为+/- 1.25V、因此在+/- 2.5V 时将发生削波。 但是、由于它仍低于绝对最大额定值、器件将不会关断。  

    此致、

    评估