This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:测量尖峰

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285815/ads8568-measurement-spikes

器件型号:ADS8568

我们设计的机架中有10个 ADS8568板、其中的 FPGA 可读取背板上的 SPI 总线。 进出 ADC 的所有信号上都存在一定数量的振铃、我们 认为测量中偶尔会出现这样的尖峰。 问题是 、ADS8568对数字控制 输入上的振铃有多大的影响? 我们是否需要从所有信号中消除它们以实现可靠运行、或者我们是否可以清除转换并在某个阈值以下发出 spiclk?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温斯顿、您好!

    感谢您的发帖。

    能否分享您观察到的测量尖峰的一些示例? 如果您可以绘制其中一些显示尖峰的数据、这将帮助我们了解它是在增加了一些 噪声瞬态的情况下有效的 ADC 转换数据、还是 可能是 沿 SPI 总线传输的数据损坏了。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了输入驱动为零 V 时通道7的 ADC 原始数据。当通道0为纯净状态时、通道1 - 6看起来是相似的。 ADC 以720Hz 的频率进行持续采样。

    谢谢!

    温斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winston、

    图像未正确上传。 您能否重试、或者或许可以附加包含原始数据和图解的文件?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何上传文件? 菜单仅要求提供 URL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、测量值接近于零、每隔几秒就会出现~16000、-16000和-32000等尖峰。 我看起来两个 MSB 已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件发送该文件吗?JPEG、tiff 和 png 格式似乎都有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个通道的 MSB 更容易出错是没有任何原因的。 我们只是使用128 12.5 MHz 时钟作为连续流在时钟沿输出数据。 MSB 是否比其他位具有更长的输出延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winston、

    要上传照片、您可以截取屏幕截图并直接粘贴到消息框中、或按照下面所示的菜单选项操作(灰色的"上传"按钮不是很明显、但它会启动文件资源管理器以便您导航和选择保存的图像):

      

    根据您的描述、这听起来像是一个数字数据采集问题、而不是一些模拟输入瞬态。 MSB 与其他位具有不同的传播延迟、并由 FSN 的下降沿("帧同步")启动。 确保在将 SCLK 置于低电平之前至少等待12ns、以捕获 MSB。

    使用图1作为参考、您是否可以捕获一帧的界面示波器图像? 我们可以查看 FSN、SCLK、SDO_x 和 BUSY。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。