This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:适用于 ads8688多通道选择的 Python 代码

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288322/ads8688-python-code-for-multiple-channel-selection-of-an-ads8688

器件型号:ADS8688

我正在尝试编写一个 python 代码来读取我的 ads8688的多通道电压。
ADC 通过 SPI 连接至 PI。  
请大家告诉我代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 遗憾的是、我们没有任何可用于共享 ADS8688的示例代码。

    此致、

    瑞安