This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:如何配置连接到处理器而不是 USB

Guru**** 2834265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287991/ads1235evm-how-to-configure-for-connection-to-my-processor-instead-of-to-usb

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235

我想将 EVM 上的 ads1235连接到我的处理器 EVM、以便在具有此 ADC 和我的处理器的新电路板上抢先一步。 处理器 EVM 连接到 USB、并具有+5V 的输出电压。

我很清楚如何通过 J6连接控制线。 3.3V 也是如此。 不确定+5V。 我认为我需要将跳线从 J4-2焊接到 J4-3。 但是、我还需要移除 R94和 R95 (0欧姆)吗? 然后、是否将处理器 EVM 板的5V 输出连接到 J6 EXT_5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark Fredette:

    您需要移除 R94和 R95、然后将 JP3的引脚2-3相互短接、以及将 JP4的引脚2-3相互短接。 然后、您可以按照所述将 EXT_5V 应用于 J6接头。 这将允许您从外部电源设置5V 和3V3、

    您还需要将 MCU 置于复位状态、方法是安装 JP1并在该接头上放置分流器(或以其他方式短接引脚)

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解和感谢...