This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:可选不同输入类型的测量

Guru**** 2835845 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02, ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286879/ads125h02-measurement-of-selectable-different-input-types

器件型号:ADS125H02
主题中讨论的其他器件: ADS124S08EVMADS124S08

我正在为-20mA、4-20mA、0-1V、0-5V、0-10V 等模拟输入以及 RTD 和热电偶寻找单芯片。

我希望在单个板上测量这些尺寸、并选择性进行测量。 我在研究中发现了 ADS125H02。 这是正确的产品吗? 如果没有、我需要其他优惠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osman ozturk:

    ADS125H02能够测量您列出的所有不同类型的信号(电压、电流、温度)。 您肯定需要一些外部元件、例如用于-20mA 环路的250欧姆分流器、用于 RTD 测量的基准电阻器等。 但 ADS125H02可以支持所有这些信号、因为它具有一个集成高压 PGA、可以衰减高电压信号(例如10V)、同时还会增加低电压信号(例如、热电偶的20mV 信号)。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    那么、有哪些替代组件可以考虑将其作为替代组件? 另外、请分享使用 ADS125H02准备的 RTD 和热电偶样片应用原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、elektroboard:

    设计通用输入系统需要付出很多努力、因此您将需要根据实际系统目标

    您可以先查看 ADS124S08EVM 上的输入结构、我在下图中复制了该结构: https://www.ti.com/lit/ug/sbau272a/sbau272a.pdf

    此 EVM 展示了如何设置 RTD、热电偶、电桥测量、热敏电阻、电压 和电流输入。

    与 ADS125H02的主要区别在于您不需要电压输入(下图中的 R76和 R77)上的电阻分压器、因为 ADS125H02具有高压 PGA

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan。
    感谢您提供宝贵的答案。
    那么、该芯片是否会为 RTD 和热电偶执行必要的线性化过程? 或者我应该在微控制器侧执行该操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、elektroboard:

    ADS125H02不会对 RTD 或热电偶执行线性化、因此这必须由控制器来完成

    不过、我们有一个可用于此目的的温度传感器固件库: https://www.ti.com/tool/ADC-TEMP-SENSOR-FW

    此库中有些函数可执行线性化并使用查找表或多项式转换为温度。 您需要添加 ADS125H02的低级功能、但可以使用 ADS125H02示例代码 https://www.ti.com/tool/download/SBAC233来获取这些功能

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。
    那么、为什么我应该选择哪种芯片(ADS125H02或 ADS124S08)?
    您的回答对我很重要、因为我现在要订购一款改进版电路板。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、elektroboard:

    您的应用是否需要高输入阻抗(>1 M Ω)? 如果是、则由于具有高电压 PGA、ADS125H02可能是最佳选择。 使用 ADS124S08的电阻分压器方法会限制您可以通过电路实现的输入阻抗

    H02还支持通道之间更高的共模差异。 这对于传感器处于不同共模电压的多热电偶测量可能很重要。 这对于电压或电流测量也可能是有益的。

    H02可能需要外部多路复用器来测量您的所有不同信号类型、这也是需要考虑的另一个因素

    ADS124S08将无法支持通道之间更高的共模差、并且由于电阻分压器的原因、不允许在电压通道上提供高阻抗输入(但您也可以在 S08上使用外部放大器)。 但是、S08有更多的通道、可能不需要外部多路复用器、从我分享的 EVM 原理图中可以看到

    这些正是这些器件之间的优缺点。 我让您根据您的设计目标来决定选择哪一款。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bryan;

    感谢您的回答。 实际上、对于您提到的多路复用器和其他优势、我更倾向于使用 ASD124S08。 但现在我有一些疑问。


    我也很好奇如何将2线、3线和4线 RTD 连接到 ASD125H02。 如果您可以用图表或将引脚与 RTD 引线匹配来对此进行解释、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、elektroboard:

    您可以使用我们的 RTD 和热电偶设计指南来帮助您回答这些问题。 这些设计指南提供了所有不同 RTD 和 TC 连接的通用示例、您可以将这些示例专门应用于 H02。

    RTD: https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?ts = 1698958746113

    热电偶: https://www.ti.com/lit/an/sbaa274a/sbaa274a.pdf?ts = 1698958876491&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    当我详细查看相关文档时、我认为我需要一种通用的 RTD 测量方法、但是由于 ads125h02有2个模拟引脚、我该如何配置呢? 因为就我在文档中看到的而言、我需要4个模拟引脚。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、elektroboard:

    是的、如果您要使用 ADS125H02实现通用 RTD 输入、那么您将需要一个外部多路复用器。 您可以使用 ADS124S08直接实现此电路。

    您可以通过 ADS125H02实现硬件可配置的通用 RTD 输入。 此时、您需要跨所有 RTD 类型的同一组端子连接 RTD、然后在外部添加跳线以将 IDAC 电流等路由到适当的引线。 下图显示了这种情况:

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的回答。 它非常有用。 现在是时候开始工作了。 同样、在需要时、我们可以寻求您的支持。