This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:AINCOM 和 AGND

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288265/ads1256-aincom-and-agnd

器件型号:ADS1256

我使用的是 ADS1256。 我需要有关连接的帮助。 我将在单端配置中使用 ADC 的2个通道。 我使用的是 WAveshare 高精度 AD DA 电路板。 两个输入来自 ESCON 70/10的模拟输出。 在本例中、输出电压范围为0V 至4V (数据表中提到的是-4V 至4V)。 在 ESCON 70/10中有"模拟地"引脚,我正在连接到 AINCOM。  

我想问问、在将 AINCOM 连接到 ESCON 的"模拟地"后、是否应该将 AINCOM 引脚连接到 AGND。 我理解到我不需要将 AINCOM 连接到 ADS1256的 AGND。 如果我错了,你可以纠正我。

如果 ESCON 和 AGND 的"模拟接地"电压差超过0.1V,该怎么办? 如数据表中所述、任何 AIN 引脚在缓冲器关闭的情况下不能低于"AGND-0.1V"。 我该如何处理这种情况?

此外、如果我将 ESCON 的"模拟地"连接到 AGND,是否会增加噪声? 我的设置是 PGA=1、缓冲器=off、500Hz 采样率。

我可以根据您的需要提供更多信息。

Waveshare AD / DA 板-- https://www.waveshare.com/wiki/High-Precision_AD/DA_Board  。

Waveshare 板原理图-- https://files.waveshare.com/upload/2/29/High-Precision-AD-DA-board.pdf

ESCON 70/10数据表— https://www.maxongroup.com/medias/sys_master/8818448400414.pdf 数据表 的相关部分—第3章,第24页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil Goyal:

    下面是一些反馈供您参考

    我想问问、在将 AINCOM 连接到 ESCON 的"模拟地"后、是否应该将 AINCOM 引脚连接到 AGND。 我理解到我不需要将 AINCOM 连接到 ADS1256的 AGND。 如果我错了,你可以纠正我。

    如果 ESCON 和 AGND 的"模拟接地"电压差超过0.1V,该怎么办? 如数据表中所述、任何 AIN 引脚在缓冲器关闭的情况下不能低于"AGND-0.1V"。 我该如何处理这种情况?

    [/报价]

    您需要在所有不同的信号和电路板之间使用一个共同的参考点、或者如果这些信号悬空、至少需要通过某种方式来绑定这些信号。 通常、这是通过将每个电路板的接地端连接在一起来实现的。 在不了解具体电路板和您正在努力实现的目标的情况下、我会将您的 DAQ 电路板接地和信号电路板连接在一起。 在缓冲器禁用的情况下、ADC 可以在 AGND-0.1V 至 AVDD + 0.1V 的范围内进行测量、因此如果信号接地和 ADC 接地处于不同的电位、则可能会超出这些条件。

    注意、ADS1256采用二进制补码方案、一半代码范围为正、一半代码范围为负。 另请注意、这是采用差分测量方式(AINP - AINN)、并不意味着您可以向 ADC 施加真正的负信号、只要 AINN > AINP、ADC 代码就会为负。 在本例中、您可能需要将 AINCOM 偏置到2.5V、这称为伪差分测量。 如果您的 AINP 上的输入信号摆动范围为0至4V 并且 AINN (在本例中为 AINCOM)= 2.5V、那么与设置 AINCOM = 0V 相比、您将能够使用更多的 ADC 代码范围

    [报价 userid="582114" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288265/ads1256-aincom-and-agnd ]此外、如果我将 ESCON 的"模拟地"连接到 AGND、是否会增加噪音? 我的设置是 PGA=1、缓冲器=off、采样率500Hz。[/报价]

    为什么这会增加噪声?

    另外、请注意、Waveshare 电路板由第三方制作、即非 TI、因此我们实际上并不对此电路板的操作或行为提供任何支持。 如果您对此电路板有问题、可与 Waveshare 联系

    -Bryan