This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:地址0x01数据地址出错

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287211/dac60508-address-0x01-data-address-is-error

器件型号:DAC60508

当使用 DAC60508时、应在使用 0010期间读取地址0x01的上四位(15-12位)、现在读取1000、有些错误、其他地址输出数据是正常的。 由于该地址为只读地址、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    器件 ID 是否始终不正确或操作中是否发生了变化? 这是实现此目的的唯一器件吗? 系统中还有其他组件吗? 您能否联系 frost@ti.com 、了解有关客户的信息?

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此位置的数据是只读的、我尝试过三种器件、结果是相同的。 同一个程序以前没有遇到过这个问题、但是这个版本的 DAC 芯片是最新买的、所以我觉得可能是芯片版本的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、来自其它地址的数据可读是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供额外的背景信息。 这些发现问题的器件在测试过程中的某个时刻是否具有正确的 ID? 或者他们是否总是具有错误的 ID?

    Enhui、

    请通过电子邮件与 Paul 联系、以便我们  离线交换更多详细信息。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在今天的测试期间、发现 DAC 通道可以断开、但输出大小无法控制。 控制输出大小的命令不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 Paul 的电子邮件地址,谢谢