This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAQ 电路板实现

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1285295/daq-board-implementation

尊敬的先生/女士:

我的终端客户希望设计一个 DAQ 板来测试7000 MOSFET。 计划是在每个 PCB 板上测试100个 MOSFET、并堆叠多达700个以制成7000 MOSFET 测试仪。

对于使用能够测量纳安级电流的 ADC、您是否有任何推荐的参考设计或建议?

顶层概念如下所示:

此致、KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KPK、

    我并不知道我们针对该应用提供了任何参考设计。  您在这里看到的是哪种类型的转换速度?  从8位 ADC 获得纳安级分辨率将是一项挑战-您打算如何在 MOSFET 之间构建切换结构?  10 x 10通道 ADC? 10通道 ADC +多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    下面是一些规格:
    1. 可维持高达100V 的高电压源、
    2. 能够测量所有测试电流@ nA 范围
    3. 每次测试的扫描速率高达7000单位/分钟。  
    一次性成功接收10通道、需要同时读取 ADC 信号、并且性能和价格均受到影响。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PKK:

    您是否有更好的设置方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    没有方框图,这是我拥有的最好的。