This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:IOUTFS 容差

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287455/dac38j84-ioutfs-tolerance

器件型号:DAC38J84

在 SLASE17B 的7.3.27中给出了计算 IOUTFS 的公式。  如果使用内部基准、则取决于与 VREF 相同的 VEXTIO。  是否可以通过任何方法来确定 IOUTFS 的容差、因为仅为 VREF 指定了典型值(0.9V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    让我来看看这个问题、明天再和您联系。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我谈到生产、大家可以预计 VREF 电压是0.9V 的+/-5%。

    此致、

    Rob