This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP EP

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288339/ads1258-ep-ads1258-ep

器件型号:ADS1258-ADS1258 EP

您好:

第25页有一个段落、讨论了在施加电源电压之前不驱动模拟/数字输入:

"应将模拟和数字电源应用于
都必须保持高得多的输出电压。 功率级的
可以按任何顺序对电源进行定序。 内部
主复位信号是从模拟块生成的、
电源(AVDD–AVSS)、电平达到
达到大约3.2V。上电主器件
复位信号在功能上与复位信号相同、
复位输入引脚。"

我们在 EP 最近的设计之一中正在使用 ADS1258-ADC、并且 更想了解这一点。

为什么要求先施加电源电压? 避免损坏 ESD 二极管。

如果这不是原因,那么为什么呢? 可能发生的潜在损害是什么?

在我们的设计中、模拟输入端是否存在它能够承受而不会造成损坏的电压范围(或电流范围)?

谢谢



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William Rivera:

    没错、每个输入端都连接到电源的 ESD 二极管、与下图中显示的配置类似。

    当 VIN > AVDD 或< AVSS 时、其中一个二极管将导通。 虽然在存在电源时这通常不是问题、因为更容易保持 AVSS < VIN < AVDD、当 AVDD = AVSS = 0V、即系统关闭时、输入引脚上的几乎任何电压都会导致这些二极管导通。 这会创建一条低阻抗接地路径、从而使潜在大量电流流入引脚并通过 ESD 二极管。 这组条件有可能会导致器件永久损坏。

    因此、您至少应该尝试将流入器件的电流限制在10mA (根据数据表中的绝对最大额定值表)、器件可能没问题。 话虽如此、如果您违反建议运行条件、我们无法保证器件的性能、如果违反绝对最大额定值、我们也无法保证器件的运行。 也就是说、您需要自担风险来完成此操作

    我的最佳建议是确保当电源关断时不会向器件施加信号。

    -Bryan