This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12DJ5200RF JESD0204线路长度匹配要求

Guru**** 2797185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287796/adc12dj5200rf-adc12dj5200rf-jesd0204-lines-length-matching-requirement

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

我们在 设计中使用了 x3 ADC12DJ5200 ADC 和 XCVU11P 器件。

对于 JESD204通道、一条通道内允许的最大布线长度差异是多少? 由于 IC 的放置和与 Gty 的连接、我们能够  在一个通道内实现半英寸的差异。  有人能确认允许的最大容差是多少吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    它基本上是在 JESD 链路上计算一个多帧或参考频率、这些频率应该是相同的。 弹性缓冲器应该能够处理此容差。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Reeder:
    感谢您的答复。
    为了 实现多通道 ADC 同步和在 x3 ADC 之间实现相位匹配、我们是否需要所有 x3 ADC 之间的 JESD 通道(x48通道)之间进行长度匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    我已根据您的电子邮件解决了此问题。

    我正在关闭此帖子。

    THX:

    Rob