This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0802:DAC0802LC 和 DAC0800LC 之间的差异

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC0802, DAC0800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288632/dac0802-the-difference-between-dac0802lc-and-dac0800lc

器件型号:DAC0802
主题中讨论的其他器件: DAC0800

大家好、

您能告诉我 DAC0802LC 和 DAC0800LC 之间的区别吗? 我在数据表中未找到任何内容。 但是 AN 中提到的:"此处参考的 DAC0800还包括 DAC0802、这是 DAC0800的更准确版本"

谢谢

BRS

吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:  

    EC 表中有几项规格表明、DAC0802LC 比 DAC0800LC 更精确:

    性能是这两个器件之间的唯一区别。  

    此致!

    K·琼斯