This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:RESET 引脚内部上拉

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004, TSC2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284292/tsc2004-reset-pin-internal-pull-up

器件型号:TSC2004
主题中讨论的其他器件: TSC2003

您好!

复位引脚上是否有内部上拉电阻器?

复位引脚是否可以保持悬空、或者是否需要任何外部电路?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用、请连接到 IOVDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjay! 现在我从客户那里获得了更多背景信息、我需要更多信息:

    他们有一个 PCB、已经在终端客户处小批量生产、遇到了问题。 他们现在可以通过切断 TSC2004的复位线来解决这一问题。 他们将在稍后进行重新设计。

    是否可以将复位引脚保持悬空?
    是否有内部上拉电阻器?
    将其连接到  IOVDD 需要的工作量要大得多。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在进行内部检查。 我很快就会回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有此器件的设计细节、因为它是旧器件、因此我不确定内部引脚结构。

    复位引脚在数据表中被定义为一个输入。 我建议将此引脚连接到 IOVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这太糟糕了 Sanjay。 感谢您的检查。

    我们是否有可能有关于该系列中其他器件的设计细节、例如 TSC2003、并且从中得出结论?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将再次检查。 问题是这些器件是旧的、没有设计人员在场。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白,谢谢再次检查!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau215/slau215.pdf?ts = 1698980160256&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTSC2004

    EVM 原理图在 RESET 线路上有一个外部上拉电阻器。 如果我们这么做是为了表示、我们必须假定引脚需要在外部被强制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjay! 这很有帮助!