This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08单端输入

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288625/ads131m08-ads131m08-single-ended-input

器件型号:ADS131M08

你好。 我有一个有关 ADS131M08的问题。

我绘制的电路如下图所示、但数据表中没有与单端相关的部件、所以我想询问电路是否如上所示实现、它是由单端16Ch/差分8Ch 组成。

客户想要的规格在 Vref -1到1的范围内、所以我认为 ASD131M08是完美的、但我不太了解单端部件、所以我请求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BEOMSU KIM,

    ADS131M08始终以差分方式测量 AINxP 和 AINxN 引脚之间的值。 参见下面的 M08数据表示例、该示例显示了通道3的默认配置如何在 AIN3P 和 AIN3N 之间进行测量。

    因此、您无法使用 ADS131M08测量16个单端信号。 您可以测量8个差分信号或8个单端输入。 对于单端输入、AINxP 和 AINxN 均接地。

    在您的情况下、如果您尝试测量通道3上的电压、则需要测量 AIN3P 和 AIN3N 之间的差分电压、在示例中为 AIN_EXT06 - AIN_EXT07

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 Mr. Lizon.
    我明白了。 因此、如果要同时使用单端/差分、则需要使用内部有多路复用器的 IC、例如 ADS1258系列?
    (或者、在电流电路中、将一个多路复用器芯片连接到所有 AIN-负线路、并使用 GND 对其进行开关。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BEOMSU KIM,

    您可以为每个通道选择差分或单端、例如、您可以具有5倍差分和3倍单端。 因此、只要输入总数为8倍或更少、SE 和差分输入就可以任意组合。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 答案很有帮助。