This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:可在 REF=+5V±5%的情况下使用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287192/ads8866-can-be-used-with-ref-5v-5

器件型号:ADS8866

大家好、

我的客户正在考虑在客户应用中使用 AVDD=DVDD=+3.3V±5%和 VREF=5V±5%。
但是、数据表中7.3时的 NOM=+5V 和7.5时的 MAX=+5V 之间存在差异、并且我的客户不确定它是否可以在 REF=+5V±5%的条件下使用。

您能告诉我、ADS8866可在 REF=+5V±5%的条件下使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daikuhar-san、

    是、REF 电压可以为5V、容差为±5%。 表7.3列出了该器件最常见用例的条件。 表7.5表明还支持较低的基准电压(低至2.5V)。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell , Ryan-San,

    感谢您提供的信息!

    大手原亮人