This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:启动 ADCxxDJxx00RF EVM GUI 时出现问题

Guru**** 2379400 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288360/adc12dj5200rfevm-adcxxdjxx00rf-evm-gui-problems-launching

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

您好!

我最近为 ADC12DJ5200RFEVM 板安装了 ADCxDJxx00RF EVM GUI、但似乎无法正确启动应用。 当我打开该应用程序时、出现一个错误、显示 GUI"requires a version of 2014 (or compatible) LabVIEW runtime engine (需要一个版本的2014 (或兼容的) LabVIEW 运行时引擎)"。 但是,当我安装 LabVIEW 2019运行时引擎时,错误不会消失。 我目前没有以管理员身份打开应用程序、但可以申请更高的访问权限。 这样可以修复错误吗? 是否应该再次尝试重新安装 GUI?

如果我可以采取任何步骤来解决此问题、请告诉我。  

谢谢!

梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    如果您没有安装 LabVIEW Runtime Engine 的管理员权限、则可能会安装 LabVIEW、但不会、并且您看到的错误可能最常见。  请申请管理员访问权限并重新安装。

    此致、

    Geoff