This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5626:TLv5626 ESD 标准

Guru**** 2383310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289463/tlv5626-tlv5626-esd-standard

器件型号:TLV5626

大家好、团队成员:

  什么是 TLV5626CDR ESD 标准、包括 HBM 和 CDM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    我发现之前有一篇分享此信息的 e2e 文章:

    CDM:500V

    HBM:2000V

    此致!

    K·琼斯