This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5510:安装 TLC5510A 而不是 TLC5510、并将板载配置保留为 TLC5510

Guru**** 2939780 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5510, TLC5510A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287048/tlc5510-installation-of-tlc5510a-instead-of-tlc5510-with-onboard-configuration-retained-as-tlc5510

器件型号:TLC5510

您好!

参考数据表  TLC5510图3配置、生成的基准电压为2V。

如果我们安装 TLC5510A 器件而不是 TLC5510器件、会出现什么设备行为?

我的解释是、TLC5510A 器件会作为 TLC5510作为基准电压仅限2V。

感谢您的反馈和意见。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何意见或反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    如果用 TLC5510A 替换 TCL5510、会发生一些更改。

    首先、对于高于2Vpp 的版本、器件的满量程为4Vpp。 因此、如果信号可能需要一定的增益来适应更宽的输入满量程范围。

    此外、您还需要根据数据表中的图6对 REFT/B 引脚进行一些更改。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    我的问题略有不同、 我了解每种类型的设计变化应该是什么。

    不过、我的问题是、电路板上的配置是否符合   数据表中的图3、这也是针对  TLC5510的。

    这意味着我的基准电压仍然是2V、但 TLC5510A 能够提供4V 电压。例如、我们假设我的信号电平处于2V 范围内。

    如果我们安装 TLC5510A 器件、而配置(图3)设置与 TLC5510相关、则器件的行为会是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    该产品非常旧、我们没有用于验证差异的 EVM。

    遗憾的是、如果您将5510A 版本设置为5510、则无法作出确切的注释、因为此器件将具有相同的工作原理。

    我假设5510A 在内部会发生轻微改变、以处理4Vpp 满量程信号。

    但这只是一种猜测。 我没有人要回复这份声明。

    是否未提供 TLC5510? 我看到我们的样片库存中有很多。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我曾尝试 在网上查找 TLC5540EVM 评估板、但未在网上找到。

    不确定是否有人使用上述 EVM。

    当然、我们确实提供了 TLC5510 器件、我的澄清内容是了解 以 TLC5510配置组装时的 TLC5510A 器件响应。

    再次感谢您的答复和反馈。