This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:5.12MSPS 时的功耗

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288410/dac3174-power-consumption-at-5-12msps

器件型号:DAC3174

您好!

DAC3174数据表第1页指出功率耗散为460mW。 这个数字应该是500MSPS。
我的客户想以5.12MSPS 使用 DAC3174。 在这种情况下、功耗大概是多少?

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    此 DAC 未设计或修整为以5MSPS 运行。 对于运行这么慢的速度、我们没有任何功率估计值。 请建议客户改用我们的精密 DAC 产品。  https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/overview.html 

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    感谢您的答复。
    但是、我的客户正在寻找一款 DAC、以满足以下要求。
     >= 14位
     来自基带的5.12MSPS I/Q 数据
     5.12MSPS I/Q 模拟输出到外部 I/Q 解调器
      尽可能降低功耗
    所以、没有精密 DAC 可以满足这一要求。
    尽管 DAC3174数据表没有指定最小 fDAC 频率、但是 DAC3174在5.12MSPS 下不能真正工作?

    此致、
    平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和彦

    我认为我们团队中的任何人都没有尝试以如此低的采样率运行此器件、因此我无法明确说明它到目前为止是否可以正常工作。 我们将不得不 检查我们是否可以在本周的某个时间在实验室中进行测试。

    此致、Chase