This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:寄存器读取错误

Guru**** 2503375 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289188/ads4249-register-read-error

器件型号:ADS4249

您好!

我的客户正在他们设计的电路板上测试 ADS4249寄存器的读写。

其他寄存器使用设定值正常读取。

下面的0x4A 和0x58都写入了0x01、但电路板1读取为0x41/0x01、电路板2读取为0xD1/0x81。
在每个器件上以不同方式读取这两个寄存器是否正常? 除 Bit0之外的位值的定义是什么?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    从这些寄存器读回时、可以忽略位7:1 (内部状态机状态)。 位0将使用最新值正确回读。

    此致、Chase