This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278示例代码

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288868/ads1278-ads1278-example-code

器件型号:ADS1278

你(们)好。

我正在为 ADS1278查找 VHDL 示例代码以对其进行测试。 非常感谢您的帮助。

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    遗憾的是、没有适用于 ADS1278的示例代码。  但是、ADS1278没有内部寄存器、并支持 SPI 通信、模式00。  主机应监测/DRDY 下降沿、然后在从器件读取所有8个通道时使用 SPI 00协议生成24b*8=192b 时钟。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    此致、

    TeX