This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:TX7516 SPI 读取

Guru**** 2600405 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289162/tx7516-tx7516-spi-read

器件型号:TX7516
主题中讨论的其他器件:TX7316

您好!

1. SEN 是否应在读取操作所需的两个 SPI 周期之间保持低电平?

即 SEN 在两个周期之间变为高电平时的两次正常 SPI 读取不起作用?

请澄清。

2.是否有像 TX7316中那样的单周期 SPI 读取的特殊设置?

3.可以在这里讨论吗?

R·加内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此器件属于 NDA、我们将通过邮件讨论上述积分。

    此致、

    沙比尔