This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58B18:如何计算输出?

Guru**** 2773965 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58B18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288433/ads58b18-how-to-calculate-the-output

器件型号:ADS58B18

TI 人很好

我们使用  ADS58B18

计算输出的公式是什么?

我们设置增益= 3.5dB 时。 输入是交流信号、Vpp = 350mV。

因此、数字输出为 = 352mv * 1.5(3.5db)/1V * 2048。

这是否正确?

谢谢!

托尼·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    输出始终为11位。 最大代码为偏移二进制格式的0至2^11-1位

    当最大代码2^11-1时、满量程为1.5Vpp

    ^增益为3.5dB、则满量程输入为1.5Vpp/(10 k Ω(-3.5/20))=1.0025Vpp