This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:我们可以用 TX7516替代 TX7316吗?

Guru**** 2580065 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7516, TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289110/tx7516-can-we-replace-tx7316-with-tx7516

器件型号:TX7516
主题中讨论的其他器件: TX7316

您好!

我来确认一下 TX7516。

我们可以直接将 TX7316替换为 TX7516、对吗?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、您不能直接替换 TX7316和 TX7516。 两个器件的封装/引脚排列/寄存器映射完全不同。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Takumi