This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03EVM:三相交流输入电路

Guru**** 2825155 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289114/amc131m03evm-input-circuit-for-3-phase-ac

器件型号:AMC131M03EVM

您好!

要将 AMC131M03EVM 用于三相交流(110V~240V)、是否需要对电阻器进行分压以将其降至10V 范围?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、需要使用电阻分压器将信号降低到±1.2V。

    此致、

    戴尔