This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:TX7516和 TX7316之间的差异

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516, TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288574/tx7516-the-difference-between-tx7516-and-tx7316

器件型号:TX7516
主题中讨论的其他器件: TX7316

您好!

让我来问您一个基本问题。

TX7516和 TX7316之间的区别是什么?

我不明白两者之间的区别、只有封装??

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TX7516是最新一代器件、设计用于更好的工艺节点、提供比 TX7316好得多的性能。  由于 TX7516是受保密协议限制的设备,我们可以通过电子邮件 support_us_afe_tx@list.ti.com 详细讨论它 。  

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州谢尔曼-圣

    感谢您的答复。

    我明白了。

    此致、

    Takumi