This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3154:DACCLKP/N 是否仍会像 DAC3152一样使用 LVDS 工作?

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3152, DAC3154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288217/dac3154-would-dacclkp-n-still-work-with-lvds-like-in-dac3152

器件型号:DAC3154
主题中讨论的其他器件:DAC3152

我正在比较 DAC (DAC3152)和(DAC3154)、我想找到哪一种更适合我的设计。

在 DAC3152的数据表中已提到、首选的输入时钟由差分 ECL/PECL

我在 FPGA 的设置中无法获得这个值、因此我要使用 LVDS、这在这里也是一个选项。

这对 DAC3154也起作用吗? 数据表中没有提到这一点、我不确定如何使它像这样工作。 这是一个针对 I/O 可设置的 Xilinx 的 VC707 FPGA 列表。

是否有一种简单的方法可以在没有任何损耗或干扰的情况下实现所需的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    LVDS 的工作状态可能不太好、它刚好在采样时钟输入的阈值之上。 建议使用1V 差分电压。

    此外、如果您计划实现 DAC 接近数据表的性能、那么使用 FPGA 是一个很差的时钟选择。

    我会选择具有更低噪声和更高压摆率的时钟器件和方案。

    此致、

    Rob