This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:使用 NTC3435测量温度

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288261/ads1115-measuring-temperature-using-ntc3435

器件型号:ADS1115

使用 ADC 通过 NTC 测量温度时、计算 Rt 的"数学运算"可以完成:

1.仅使用 ADC 值作为:RT=Rserial/((ADC_MAX_Value/ADC_value)-1)

2.了解"分压器"的电压:RT=(VR*Rseries)/(Vmax-VR)

Rseries -与 NTC 串联的电阻器的值

ADC_MAX_VALUE -可测量的最大 ADC 值

ADC_VALUE -从 ADC 获得的当前 ADC 值

VR -根据已读 ADC 值计算得出的电压(含增益 ADC:GAIN/ADC_MAX_VALUE * ADC_VALUE)

VMAX -分压器输入端的电压

我想使用 ADS1115测量 β=3435的 NTC 温度探头。 至于电子器件、我已将一个10k Ω 电阻器连接到3V3 、从而与 NTC 构成一个分压器。 如果我明白、由于 ADS1115具有内部增益、因此无法使用第一种方法来计算 Rt?
谢谢。

此致、

加布里杰尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabrijel,

    使用 ADC 通过 NTC 测量温度时、计算 Rt 的"数学运算"可以完成:

    1.仅使用 ADC 值作为:RT=Rserial/((ADC_MAX_Value/ADC_value)-1)

    2.了解"分压器"的电压:RT=(VR*Rseries)/(Vmax-VR)

    [/报价]

    这两种方法基本上是相同的公式、唯一的区别是顶部公式用于特殊情况、 ADC_MAX_VALUE 等于 最大值 之后将其转换为电压。 这样、您就可以保存从 ADC 代码值转换为实际电压的阶跃、因为在获取代码的比率时会取消转换。

    您仍然可以使用顶部公式、 但需要将其替换为  ADC_MAX_VALUE  等于的 ADC 代码值  最大值 或者3.3V。

    如果您还有任何关于此应用的问题、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我当时认为、只有通过测量3.3V 或"假设"施加的电源是3.3V、才能进行测量。 我可以在计算中将该读数用作 ADC_MAX_VALUE、或使用电压计算所有内容。 但 ADS1115的 ADC_MAX 不是用于计算的值。 谢谢!