This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:步骤文件。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288338/launchxl-cc1310-step-file

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

大家好、

有没有人对此板具有3D 阶跃、或者至少具有页眉和所有尺寸的位置?

谢谢!

此致、
塞里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    可通过以下链接找到设计文件:  LAUNCHXL-CC1310 (SWRC319):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc319

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    n`t 感谢您的反馈、我没有用于打开文件的软件、因此我要输入步骤、或者至少是两个主标头的位置、因为 LAUNCHXL-CC1310_mech.pdf 中未指定此步骤。
    如果没有人具有这些尺寸(相对于板边缘的位置)、本主题就会关闭。

    此致、

    塞里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    Cadence 实际上有一个免费工具、无需许可证即可查看设计文件。  Cadence Allegro 查看器 可以在以下位置找到: https://www.cadence.com/en_US/home/tools/pcb-design-and-analysis/allegro-downloads-start.html 

    请告诉我这是否可以解决您的问题、否则我将为您进一步了解。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    谢谢,工作,蝙蝠不是真正的进步,它显示,接头之间的距离是40.70mm,我想它真的40.64mmAnywey 对我来说足够了。 非常感谢您的支持。  
    通过 wey, viver 的16.6版本可以打开文件,更新的17.4 -无法做到。

    此致、

    塞里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以使用光绘查看器测量我们所有参考设计中包含的光绘文件。 如果你只是对板尺寸感兴趣的话,那可能会比依靠免费的 Cadence 查看器更容易。

    使用 Gerber 查看器、  40.64毫米  正如您找到的。 查看我们的内部设计规格可确认两个内部10引脚接头之间的距离;所有 LaunchPad 都符合此要求。

    我了解了一下、下面列出了标准 LaunchPad 外形的应用手册、其中给出了尺寸(我会在此处添加它们以供将来参考):  

    v17.4与 Allegro 文件的早期版本兼容性之间仍然存在初期问题。 感谢您标记它。 仔细检查后、TI.com 文件似乎仍可能与我们在该上一主题中找到的文件不同: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1136018/launchxl-cc1310-correct-dimension

    我在那里上传了我们最新的 Cadence .brd 文件;但是 TI.com 上的 Gerber 文件是正确的。 如果您需要 Cadence .brd 文件、请检查该主题的最后一个回复中的文件(我刚刚检查过、该主题是最新版本)。

     TI.com 上似乎还没有更新、因此我需要跟进。

    此致、
    扎克