This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M02:CAN't 通过 SPI 读取寄存器

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC131M02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290031/amc131m02-can-t-read-the-registers-through-spi

器件型号:AMC131M02

大家好、

我的客户正在使用我们的 AMC131M02、他们遇到了两个问题:

  1. 他们无法通过 SPI 读取寄存器。 您能帮忙检查它们应该设置什么来成功读取寄存器吗?
  2. 您能帮助他们在读取寄存器时告诉他们 SPI 的帧格式吗?

下面是两个波形、当他们读取寄存器时、您能否帮助检查是否有任何错误导致出现故障?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1.请参阅 数据表中的第8.4.2节(上电后的启动行为)和第8.5节(编程)、以帮助进行 SPI 通信。 该器件为 CPOL=0且 CPHA=1。 通过 DIN 读取寄存器、同时 CS 在 SCLK 的下降沿为低电平。 如果数据表中有一个步骤客户遇到问题、请告诉我。  

    2、客户说帧格式是什么意思? 如果它们询问的是数据帧、第8.5.1.7节介绍了器件的数据帧。 字大小可以是16、24或32位、但默认为24位。 大多数命令都是四个字。  

    此外、波形中显示了什么信号? 如果这有帮助、还有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    评估