This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ800:ADC12QJ800

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290078/adc12qj800-adc12qj800

器件型号:ADC12QJ800

您好!

我想知道、 具有50MHz 采样时钟的 ADC12QJ800是否可以工作。

谢谢。

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    遗憾的是、不是、数字接口所需的最小 SerDes 速率为2.5Gbps、并且没有会创建50的串行化速率乘法器(R)的 JESD 模式。 四路器件的最高因素来自 JMODE 8、其串行化因素为12.375。 要实现最低2.5Gbps 串行器/解串器速率、需要最低时钟速率为(2.5Gbps/12.375)= 202.2MSPS。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    感谢您的快速回答。

    乔拉