This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:澄清

Guru**** 2390180 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289904/afe4950-clarification

器件型号:AFE4950

团队、您好!

我已经成功地对 AFE4950 EVM 与 PPG 传感器进行了配置、能够从 捕获图中的 PPG 传感器接收适当的数据。

但是 、我一直在尝试  使用 SPI 通信将 AFE4950与 MCU 连接。 在 MCU 上配置 SPI 后、通信运行良好;我可以在 AFE4950中读取和写入寄存器。 不过、在尝试从 FIFO 缓冲区读取数据时遇到问题。 每当我尝试读取数据时、缓冲区中似乎没有数据。

请为我提供进一步的帮助以解决该问题。 非常感谢您的帮助。

此致、

穆鲁甘·凯尔特希瓦桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本次讨论遵循 NDA。

    让我们留在电子邮件讨论中。

    谢谢