This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1192:请推荐使用生物传感 IC 来测量 ECG

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289753/ads1192-please-recommend-biosensing-ic-to-measure-ecg

器件型号:ADS1192
主题中讨论的其他器件:AFE4960

尊敬的 TI 专家:

我的客户会在下一个产品中考虑使用 ECG 测量 IC。 您能为我的客户推荐一个吗?

-应用:身体成分测量仪

-所需功能: 3-导联 EGC

-电源:5V 模拟电压,3.3V 数字电压

-输出:模拟或数字

-备注:应符合 IEC 60601-2-25(我附上本标准的 pdf 文件)。

e2e.ti.com/.../KSCIEC60601_2D00_2_2D00_25_5F00_20221228.pdf

如果需要讨论 NDA、请告诉我。 我的客户已经完成了主 NDA 流程。

此致、

蔡斯