This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021:什么是"浮点"值?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288998/adc081c021-what-means-floating-values

器件型号:ADC081C021

您好!

我有一个 ADC081C021、第24页的数据表中显示了表2。 从器件地址。 我对颂词"漂浮"有疑问。 它意味着与"MID"相同? 我的系统将在该引脚上使用半电平电源。 是否正常工作?

韩语
伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    对于 ADC081C021、悬空意味着"无连接"。  如果要使用"浮动"条目注明的地址、则完全不要对 ADRx 引脚施加任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。 是的、但是第4页说明了地址引脚的内部连接、并在其上连接了两个作为"中间"电平的上拉电阻器。 这意味着、未连接的引脚上的电平将为中电平、因此与连接"中电平上拉"电阻器作为外部电阻器时相同。 "你怎么知道的?

    这是因为我的自适应地址选择器架构支持三态逻辑高/中/低。 如果我必须使用"浮动"状态的"真正的"联接,我的架构重建将会非常复杂。 信标必须支持高/中/浮动/低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    该图中显示的 V+实际上是 VA 引脚、41.5K 电阻器位于器件内部。  您不需要连接任何"PIN"以外的引脚、即 ADDRx 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的系统不支持"任何外部"。。。 我的问题是 、如果该引脚的电压是我的外部"中电平"电源电压的一半、这会是个问题。 但我认为这是可以的,因为它将是相同的内部。

    如果上图中系统的 MID 外部值将会带来问题、我 必须设计与上图中所示相同的区域。 但是、除了一个二极管和一个电阻器、还必须有3个 MOSFET、而且已经包含很多器件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需提供外部'VMID'。  保持引脚悬空(断开)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我不会对二极管使用寻址器、但会对 MOSFET 使用寻址器、因为它支持高、中、低和悬空状态。 谢谢