This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056:25MSPS 输入的 RFLT 值

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288679/ads7056-rflt-value-for-25msps-input

器件型号:ADS7056

您好!

是否有如下所示的25MSPS 图表?

客户输入25MSPS 信号、输出数据失真。 已知原因是输入级中的 LPF 电阻值较大。 因此、我们想知道对应于25MSPS 的电阻值。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    ADS7056无法以25MSPS 采样、其采样的最大速率为2.5MSPS。  按奈奎斯特频率、它可以采样的最大信号为1.25 MHz。  模拟工程师计算器中有一个工具 可帮助您选择 Rfilt 和 Cfilt 值以及驱动模拟输入所需的 OPA 带宽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-san:

    感谢您的答复。

    抱歉。 我犯了个错误。 2.5MSPS 是正确的。

    我将试用工具!

    此致、

    西井市