This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289336/ads1298-ads1298

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: ADS1198

大家好、

我们将 ADS1298与 stm32f4系列配合使用。 是否可以将分辨率更改为/ 可以通过8位和16位分辨率选项以500SPS 和1000SPS 的速率进行数据传输。是否可行? 如果可能、如何操作?

谢谢。此致、

内利马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    ADS1298 ADC 位分辨率输出为24位;不可调节。
    客户可以选择是否丢弃主机/主器件/MCU 中的低有效位、但不建议这样做。
    如果客户需要分辨率更低的器件、可以选择具有16位的 ADS1198。
    谢谢