请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 主题中讨论的其他器件: ADS1198
大家好、
我们将 ADS1298与 stm32f4系列配合使用。 是否可以将分辨率更改为/ 可以通过8位和16位分辨率选项以500SPS 和1000SPS 的速率进行数据传输。是否可行? 如果可能、如何操作?
谢谢。此致、
内利马
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.