This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS7142-Q1:套件中是否包含 PAMBoard?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142, BOOSTXL-ADS7142-Q1, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284780/boostxl-ads7142-q1-is-pamboard-included-in-the-kit

器件型号:BOOSTXL-ADS7142-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7142MSP-EXP432E401Y

大家好、我想知道此 BOOSTXL-ADS7142-Q1套件中是否包含评估 ADS7142所需的 PAMBoard。 在 https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-ADS7142-Q1#included 上、情况 似乎并不是这样。 那么我们从哪里获得 PAMBoard 呢?

另外、能否告诉我、太平洋西北地区是否有 FAE?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    否- PAMB 控制器未随 BOOSTXL-ADS7142-Q1套件发货。  该套件与 MSP-EXP432E401Y Launchpad 配套 使用、并在 BOOSTXL-ADS7142-Q1电路板和计算机之间具有一个 USB 接口。  我会联系当地团队、让其他人与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我会尝试联系我们当地的 TI FAE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次打扰您-您是否有机会联系当地负责西北太平洋地区的团队? 我们希望与您取得联系、但尚未与您当地的 FAE 取得进展。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如果您可以、我会向您的 myTI 个人资料电子邮件地址发送一封注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请执行。 谢谢 Tom。