This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:VOUT 纹波

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289385/dac8775-vout-ripple

器件型号:DAC8775

您好!

我的客户对 DAC8775的 VOUT 纹波有一些疑问。

下面是来自 P12上的数据表(SLVSBY7)。

他们希望确认该参数的条件。

1.本例中是否使用可选的 RC 滤波器(如下图所示)? 如果是、则 FC=50kHz 吗?

2.在这种情况下 VOUT 电压是多少? 是像图75那样的10V 范围内的中标度代码吗?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    是的、VOUT 纹波测量使用低通滤波器、如 VPOS_IN_X 图中圈出的滤波器。 数据表中提到" 可以选择在肖特基二极管和输入电源引脚(VPOS_IN_x 和 VNEG_IN_x)之间添加额外的无源滤波器、以衰减馈送到 VPOS_IN_x 和 VNEG_IN_x 引脚的纹波 "。 对于测量、使用了50kHz 作为截止频率、但我不知道具体值的任何信息。

    2.是的,10V 范围、中量程代码图似乎直接与输出纹波特性相匹配,因此很可能是用于获得2mVpp 值的测试用例。

    谢谢。
    卢卡斯