This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:DAC8750原理图审阅

Guru**** 2786205 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC8760EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282247/dac8750-dac8750-schematic-review

器件型号:DAC8750
主题中讨论的其他器件: DAC8760EVM

您好、Lucas:  

请找到 DAC8750具有3线和4线配置的4 -20mA 电流变送器原理图。 如果有任何反馈、请查看并告知我、并澄清以下问题。

  • 我能否知道、-20mA 应用可向 AVDD 引脚提供多大的建议电压? 24V 电压正常吗?
  • 由于变压器不支持负载调节、因此我想 针对-20mA 应用在 AVDD 引脚中使用15V 电压、从而在 AVDD_IN 电源轨上使用 LDO (24V-15V)。 因此、请推荐适用于同一用途的合适器件。

此致、

M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chitharanjan:

    15V 和24V AVDD 均可精确地实现4路-20 mA 输出。

    如果您计划使用 ISET-R 电阻器而不是内部保留电阻器、我可以确保其为高精度电阻器。
    除此之外、您的电路看起来非常好。

    对于24 - 15V LDO、简单的固定15V LDO 是 LM341T-15。 如果这对您不起作用、请告诉我。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    如果您打算使用 ISET-R 电阻器而不是内部分辨率,我可以确保该电阻器具有高精度。
    [/报价]

    我使用了公差为1%的15K 电阻器、如果我要使用内部电阻器、要进行哪些更改?  

    对于24 - 15 V LDO、简单的固定15 V LDO 是 LM341T-15。 如果这对您不起作用、请告诉我。
    [/报价]

    感谢您的建议、LM341T-15是我们不建议在我们的设计中使用的穿孔器件、我想使用类似的 SMD 器件。

    此致、

    M·希塔兰詹  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    要使用内部 RSET、您需要将控制寄存器的 REXT 位保持为0。 如果使用外部电阻器、请将 REXT 位设置为1。

    对于24V 至15V 的 SMT LDO、 LM2937 可能适合。 15V 版本是 LM2937ESX-15/NOPB

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的更新。

    可否知道在满载条件下、DAC8750的 DVDD 和 AVDD 引脚的电流消耗究竟是多少? 因为在数据表中提供了空载条件下的1mA 和3mA。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    我想我们无法访问最初用于获取这些特性的确切板、但我可以为您提供估计值。

    我使用 DAC8760EVM 是因为我已经对其进行了设置以便进行测试、测试电压应该只比 DAC8750高一点。

    在 AVDD 范围为15 - 24V 的情况下、DVDD 在外部提供3.3V、内部 VREF 并在300 Ω 负载上输出20 mA:

    AVDD 电源电流= 23 mA
    DVDD 电源电流= 0.37 mA

    谢谢。
    卢卡斯