This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正弦波发生器参考设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, TIDA-01084, DAC39J82, DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290214/reference-design-for-a-sine-wave-generator

主题中讨论的其他器件:DAC38RF80TIDA-01084

您好、TI 合作伙伴!

我正在测量正弦波发生器的电路、这里是我的要求。

1.输出频率: DC - 400MHz

2.振幅、频率和相位必须可调。

3.输出功率高达0dBm

我认为这是一个简单的规格。 我的想法是使用 DAC 或 DDS、

我已经阅读了 TI 的参考设计"TIDA-01084"、它使用了 DAC38RF80/83的超高性能 DAC。

采样率高达9GSPS、输出频率高达6GHz 和9GHz。

我不需要这么高的规格。

是否有其他参考部件或设计来实现我的目标?

非常感谢。

SK.