This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:ADS5482_EVM 与 TSW1400_EVM + HSDC Pro GUI:最大数据大小

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289835/tsw1400evm-ads5482_evm-with-tsw1400_evm-hsdc-pro-gui-maximum-data-size

器件型号:TSW1400EVM

应用中需要更长的数据流

{默认 TSW1400 + HSDC Pro 将最大数据大小限制为524288个样本}

问题:

用于从数据采集板 TSW 1400接收更长的数据流、

-是否可以使用 Python 脚本编程超过524288个样本(16位)的数据流?
-->实现1048576的分析窗口-最多- 2097152个样本(16位)。

此致、

汉斯·范罗苏姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hans van Rossum:

    不幸的是、采集深度上限为524K 个样本、无法进行调节以获得更大的数据采集。 为此,您需要一个 FPGA 开发套件,并且必须使用适配器( https://www.ti.com/tool/FMC-ADC-ADAPTER )连接此设备并为此类设备编写固件。 然后限制将在 ILA 捕获缓冲区大小范围内、该大小可能提供更深入的捕获、也可能不提供。 您试图实现的是什么? 您也许可以使用某种延迟触发信号吗?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    感谢您的提示回答。

    对于我们的实验、我们计划使用"外部触发器输入"J11。 具体思路是使用 python 脚本来处理接收到的 bin 文件。 因为我们只对检测噪声中的信号感兴趣、因此需要更长的数据流。

    我们倾向于避免开发新的 FPGA 固件。

    是否会使用延迟的触发信号使我们能够接收更长的数据帧?

    此致、Hans

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我当时想、是否可以使用主触发器来启动信号、然后使用延迟的触发器在 X 段时间后捕获 ADC 数据。 捕获深度不会增加、因为最大捕获深度为512K。 遗憾的是、无法将捕获值提高到超过该值。

    谢谢,Chase