This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:使用 Python 2.7加载 HSDCProAutomation.dll 时出现问题

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290482/tsw1400evm-problem-to-load-hsdcproautomation-dll-with-python-2-7

器件型号:TSW1400EVM

尊敬的所有人:

是否有人粘贴脚本片段以使用 Python 2.7加载此 dll。

我总是得到错误:没有 Win32应用程序!

我迷路了。

非常感谢。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我已经测试了这个,似乎我的 python2.7是一个32位版本。 这迫使 我使用32位 dll。 这样做之后、似乎解决了我加载 dll 的问题。 若要检查此情况、您可以运行 check_python2p7_32_64_bit.py 脚本来查看您的 python 2.7是32位还是64位。  

    我在100%的时间里使用 Python 3、并且已经为 HSDC Pro DLL 创建了自己的包装程序、以便用于实验室中的自动化。 我快速完成的是删除所有导致 python 2.7中错误的语法和格式问题,然后创建了一个非常基本的测试脚本。 此脚本(example.py)只需最小化 HSDC pro、等待1秒、然后重新打开窗口、它将 SNR 打印到控制台、进行新的捕获、然后打印所有单音参数。

    请随意使用此包装器、也可仅参考构建自己的包装器。 请注意,我将不能支持任何关于这个包装器的问题,因为它不是我们正式发布的东西,这些函数中的一些可能没有正确地延续到 python 2.7。 希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../HSDCPro_5F00_dll_5F00_wrapper_5F00_python2p7.zip

    此致、Chase