This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:AFE 的初始化

Guru**** 2911820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1286854/afe5832lp-initialization-of-the-afe

器件型号:AFE5832LP

您好!

我需要编写 VHDL 代码来初始化 AFE。 您是否有代码示例?我需要向其发送哪些 SPI 命令?

在详细数据表中、我发现了以下行:"在所有寄存器映射中写入所有标记为1的位"。 第10.4节第165页。 在我看来、这一行的含义非常模糊?

如果您有任何 SPI 代码序列或任何语言的代码可以生成它们、以便 ADC 开始输出数据、我将不胜感激。 我们已经构建了自己的电子产品、其中包括您的 AFE。 因此、我们现在处于需要配置它的阶段。

此致、

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    感谢您的联系。  

    是的、我们将帮助您获取配置设置以从器件输出数据。

    至于语句、 "在所有寄存器映射中写入所有标记为1的位"。 这是指许多寄存器页、在初始化时需要将某些位设置为1。 因此、遵循寄存器映射至关重要、必须向特定位写入1。

    例如、在如下所示的 VCA 寄存器映射中、以黄色突出显示的是相应的位、这些位是语句引用的位。

    我附加了一个示例配置文件、用于在12位12x 串行化模式中初始化 AFE。

    e2e.ti.com/.../6470.Init.cfg

    e2e.ti.com/.../AFE5832_5F00_LVDS_5F00_12x_5F00_12b_5F00_CDM.cfg

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Abhishek 的快速响应! 非常感谢。 我将进行测试、如果我有任何其他问题、请告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    是的、请参加测试、如有任何问题、请随时再次与我们联系

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。 一切都很好!