This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809

Guru**** 2767845 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289356/afe5809-afe5809

器件型号:AFE5809

你(们)好。

如果在 AFE5809 INM 引脚上焊接旁路电容,、?有任何影响 μ F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议移除 INM 引脚上的电容器、因为这会导致 LNA 块中出现振荡。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

     反相输入引脚引起的振荡是否悬空? 但是、如果我们将其连接到 GND、这个问题是否可以解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     对于 LNA、我没有看到反馈电阻器。 这些器件 是否集成到 LNA 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、INM 悬空会导致振荡。

    否、我们无法将 INM 接地、因为这会导致较大的直流电流和功能故障。  

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、设置 LNA 增益的电阻器以及有源端接电阻器都集成在 LNA 中。

    此致、

    沙比尔